This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在温度直至105摄氏度的条件下运行 BQ76952

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266147/bq76952-operating-bq76952-at-temperature-till-105-degrees-celsius

器件型号:BQ76952

您好!

我们需要将 BQ76952 OTINT - AFE 内部温度故障限制保持在100摄氏度。 应用为汽车。 如数据表中所述、功能温度范围为85摄氏度、高达150摄氏度时不会发生永久损坏。  

请告诉我们、如果 AFE 在85摄氏度至105摄氏度之间运行、BQ76952的哪些特性会退化、性能会下降多大百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama、您好!

    我们不提供 器件在建议条件之外如何运行的规格。

    此致、

    马克斯·韦博肯