请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 TPS6590379上每步进的最小时序和最大时序时间是多少? 我 在一个应用中 使用3.3V 输入电压为 PMIC 供电、并且使用负载开关绕过 LDO1、SMPS9和 LDOUSB、以便为通常由这些稳压器供电的3.3V 负载供电。 我希望确保负载开关上的软启动时间和放电时间不超过下一个序列。
应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf 提到每个序列步骤550us、但没有给出容差。 另外、在 E2E 帖子"e2e.ti.com/.../tps659037-off2act-power-sequence-timing" 中提到了其中一个序列步骤、约为900us。 因此、我需要对序列时序进行一些澄清、尤其是关于 LDO1、SMPS9和 LDOUSB 方面。 我将使用 LDO1和 LDOUSB 的输出来启用与这些电源轨关联的负载开关、并使用 REGEN1来启用绕过 SMPS9的负载开关。