This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981-N:LP2981I-XX 的 IO (PK)

Guru**** 2502955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265946/lp2981-n-io-pk-of-lp2981i-xx

器件型号:LP2981-N

尊敬的支持团队:

LP2981I-XX 的 IO (PK)典型值描述为150mA。

不是150mA 和400mA 与 LP2981AI-XX 类似吗?
旧版本也是如此。
https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/lp2981-n.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    与您的其他帖子一样、我相信该系列产品在将旧数据复制到新数据表时出错。 感谢您的关注、我将为数据表提交更正请求。

    此致、

    约翰