请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4101 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
在基于放大器的 V-I 电路设计中、我需要将24V 电源转换为3.3V 电源并在 TINA 中运行仿真、但遗憾的是、我找不到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jack、
请按照以下步骤创建。 TPS7A4101的 TSM 文件:
1.) 下载未加密的 PSpice 模型(在 E2E 博文中的链接中提供)
2.) 使用"新建宏向导"将 PSpice 模型导入 TINA-TI (工具-->新建宏向导)。 提供。 TSM file a name、导航至已将其保存在计算机上的.lib 文件、选择 TPS7A4101模型、并使用 Auto Generate shape 选项。
3.) 保存。 TSM 文件并将其插入原理图
谢谢。
斯蒂芬