This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:如何检查它是处于上电复位状态还是在软件复位后?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264836/bq27220evm-744-how-to-check-if-it-is-in-state-of-power-on-reset-or-after-sw-reset

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220

我需要对 RAM 进行更改配置。 因此、我需要检查 BQ27220是处于 POR (上电复位)状态还是在 SW 复位后。

在 TRM 中,可以使用 Flags()[ITPOR]。 但是,我找不到能够访问位[ITPOR]的 Flags()的地址。

Flags()和[ITPOR]位号的地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27220没有 ITPOR Flat (代表 Impedance Track Power on Reset)。 这在 TRM 中是个错误。

    bq27220将在复位后自动开始电量监测。 它不会保持在 POR 状态。 如果复位后监测计默认为初始值、代替 ITPOR 等标志、则您始终可以检查其中一个 CEDV Profile 寄存器。