This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:CAN'使用壁式充电器充电、STAT LED 极快闪烁

Guru**** 2521180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25611DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265271/bq25611d-can-t-charge-with-wall-charger-stat-led-blinks-very-fast

器件型号:BQ25611D

您好!


BQ25611D 有一个奇怪的问题。 充电器仅在使用 PC 或实验室电源(不带 D+/D-)进行充电时才能正常工作。 否则(使用常规壁式充电器)、STAT LED 会快速闪烁(快于1Hz)、并且充电电流根本不稳定。 下面是一个视频:

视频

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_3909.mov

STAT LED 是白色的。 正如您在 USB 测试仪上看到的, D+/D-值也很奇怪,我不知道它是否相关?

我尝试了3个不同的墙壁充电器与不同的电缆:相同的问题。 我检查了该问题是否出现在所有充电状态下:似乎仅发生在快速充电模式下。 我尝试重置为默认设置:同样的问题。 我在两个不同的板上尝试过:相同的问题。 我试图强制每秒进行一次输入电流设置、然后设法让我的其中一个壁式充电器在80%的时间内都能正常工作、但其他充电器不太可能正常工作、这不是我所期望的行为、我当时正忙着让源极检测去工作。 我在充电时观察了状态寄存器并测量了电流、结果如下:

笔记本电脑 USB (工作正常):

  • 充电状态:2 (快速充电)
  • VBUS 良好:1
  • VINDPM_STAT:0
  • IINDPM_STAT:1
  • BATSNS_STAT:0
  • 输入电流:482mA
  • 输入电压:5.01V
  • 进入电池的电流:487mA (已经插入了一个~Ω 300mA 负载、但是在没有负载时、问题是一样的)
  • 电池电压:3.09V (磷酸铁锂)

壁式充电器(不工作):

  • 充电状态:0
  • VBUS 良好:1 (?)
  • VINDPM_STAT:0
  • IINDPM_STAT:0
  • BATSNS_STAT:0
  • 输入电流:有时会在150mA 和450mA 之间波动很大
  • 输入电压:5.11V
  • 进入电池的电流: - 0.03mA (仍然有相同的负载、并且电池略微放电而不是充电)
  • 电池电压:3.07V (LiFePo4)

以下是我使用的设置、但正如我所说、即使使用默认设置、也存在同样的问题。

const uint8_t CHARGING_INPUT_CURRENT{0b00000111}; // Charging current, see 9.5.1 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 700mA default input current (updated with source detection)
const uint8_t CHARGING_VOLTAGE{0b00001010}; // Charging voltage setting, see 9.5.5 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 3.590V with 15 minutes top off timer
const uint8_t CHARGING_FAST_CURRENT{0b00100001}; // Fast charge current, see 9.5.3 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 1980mA fast charge, 500mA boost (OTG/charging?)
const uint8_t CHARGING_PRE_TERMINATION_CURRENT{0b01000010}; // Pre-charge and temrination current, see 9.5.4 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 240mA pre-charge, 120mA termination
const uint8_t CHARGING_CONTROL_1{0b10001101}; // Charger control, see 9.5.6 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // JEITA Vset to Vreg, watchdog disabled, 90°C thermal regulation
const uint8_t CHARGING_CONTROL_2{0b11100000}; // Charger control, see 9.5.7 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf  // VINDPM to 3.9V (minimal input voltage?)

我的原理图如下:

(+3V0是我的 LiFePo4电池)


您觉得我该怎么做才能解决这个问题吗?

此致、

戈蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gauthier

    数据表中的表9-5表明、可能是输入过压、TS 故障、安全计时器故障或系统过压。

    如果已经对此进行了检查、是否可以发送寄存器值的屏幕截图?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!
    感谢您的答复。 这是我第一次见到你。" 此外、正如您在视频中看到的、LED 根本不会以1Hz 的频率闪烁、这是一种随机的模式、而且速度要快得多。 我明天会给你发一个截图,如果你愿意肯定。
    此致、
    戈蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthier:  

    感谢您提供有关您观察到的行为的详细信息。  

    我相信您正在观察的 STAT LED 闪烁是器件在充电和未充电状态之间来回转换。 这可能是由于您在使用 D+/D-检测时观察到的问题所致。

    重复启动和停止充电的器件解释了不稳定的输入电流以及 STAT 闪烁为随机模式的原因。  

    您是否碰巧有可用的 BQ25611DEVM、您可以在其中测试是否插入不同的壁式适配器、看看是否观察到相同的行为?  

    此外、墙上适配器会预期检测到什么?

    我认为这不一定与您观察到的行为相关、但查看您的原理图、VBUS 引脚至少需要一个1uF 的电容器。 您的电池是否还有也从 TS 连接到 GND 的 NTC? 否则您的原理图看起来会很好。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:
    感谢您的答复。 是的、我也认为它与 D+/D-检测相关。 我没有开发模块、但我会购买一个、以确保问题与我的设计相关。 我正在使用4个扩散墙适配器:一个三星手机充电器,小米手机充电器,一个 Raspberry Pi PSU 和一个没有名字的 USB 充电器。 这些二极管都无法与充电 IC 搭配使用。
    实际上、我错过了1uF 电容器、我已将其添加到我的设计中。 是的、在电池侧有一个 NTC 似乎正常工作(在充电时、NTC 故障处于"热"状态)。 感谢您进行原理图审阅。
    当我有关于我的问题的更多信息时、我会发布对此主题的回复。
    此致、
    戈蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthier:  

    感谢您的更新。 我会期待您的回复。  

    此致、

    加勒特