This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:FB 分压器电阻值低、可以吗?

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266222/tps560430-low-fb-divider-resistance-values-ok

器件型号:TPS560430

您好!

由于可能存在与糟糕布局相关的噪声问题、客户希望使用远低于建议值的反馈电阻值来将 FB 布线上的阻抗降低100倍。

您能否验证使用这些低值不会对转换器的运行造成任何负面影响? 具体来说、对于12V 至5V 转换器、Rlower=221欧姆、Rupdate=887欧姆。

客户问:"我向您提出的主要问题是、如果我们将这些电阻降低10倍甚至更多、此 IC 是否存在任何启动、稳定性、调节问题或任何其他问题。"

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    假设他们可以在待机模式下消耗更多的电流、 我不会看到较低值 FB 电阻器有任何问题。

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!