This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:将器件从关断状态唤醒

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265310/bq40z50-r2-wake-up-the-device-up-from-shutdown

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒(WAKE)

按下"Wake"按钮开关、将 Bat+暂时连接到 Pack+。 这会将电压施加到 bq40z50上的 PACK 引脚、从而使稳压器上电并启动初始化序列。

我不想在批量生产产品时添加此开关。 是否有其他方法可以唤醒器件?

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电量监测计处于关断模式、为了唤醒器件、PACK 引脚中的电压需要大于 V 启动 大约为3V。 这主要是因为在关断模式下、器件不执行任何测量。 您可以设计自己在 PACK 引脚上施加稳定电压的方式。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池连接了充电器、监测计可以从关断状态唤醒? 充电器电压可通过 R12至 PACK 引脚。 器件可以唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、连接 到 PACK+连接器的充电器将唤醒电量监测计。

    此致、
    何塞·库索