This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VDD5电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267101/tps546d24a-vdd5-voltage

器件型号:TPS546D24A

您好!

1.默认的 VDD5输出电压是多少?

2.要启用 IC,VDD5的输出电压应该是多少?

注意:未使用 PMBus

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    和您其他的 TPS546D24A 问题一样、我分配给 TPS546D24A 首席应用工程师 Joseph Conrad。

    Unknown 说:
    1. 默认的 VDD5输出电压是多少?

    VDD5的默认编程调节电平为4.7V。  这可以在数据表第9页的电气规格表"VDD5稳压器"标题下找到。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24a.pdf#page=9 

    Unknown 说:
    2. 要启用 IC、VDD5输出电压应该是多少?

    电气规格表中也包含这一信息、但有几个级别:

    为了启用引脚编程检测、VDD5 > 2.62V (典型值)

    引脚编程和上电复位完成后、这也将启用 PMBus 通信。

    为了启用开关、VDD5 > 4.05V (最大值)

    借助285mV 的最大 AVIN 至 VDD5压降、如果 VDD5不由外部供电、这将确保在 AVIN = 4.5V 以下启动。