主题中讨论的其他器件:CSD95480RWJ、 TPS53667、
尊敬的先生/女士
我们目前将 TPS53647RTAR 与 4个 已附加 CSD95480RWJ 原理图、供您的 108A 当前. 现在我们想对下一个示例使用 150A 电流 CSD95480RWJ 最高支持70A。
但 TPS53647RTAR 数据表显示它仅可用于120A。 您能不能告诉它的电流限制是什么. 我们是否可以将相同的设计用于 150A 或不150A ,如果我们不能使用它为150 A 你可以建议一些替代方案为150 A。