This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2508775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261523/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

您好!

考虑您的答案和 LM5122数据表中的下表 THJ:

我知道、当您具有大占空比时、始终有330ns 的脉冲针对 Toff 而向外倾斜。

游丹枫  

C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    是的、回答正确。
    如果您有任何其他问题或需要有关 LM5122设计的帮助、请告知我们。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于本例、我使用的是 VCC = 5V。 是否 TLO_OFF=575ns 最大值(400+750/2)?

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!  
    在这一天结束的时候,我会回到你的身边。
    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    很抱歉耽误你的时间。
    我没有介于4.5V 和5.5V VCC 之间的值的数据、并且我无法确认最大 TLO_OFF 时间在此范围内是否呈线性上升。
    此外、400ns 和750ns 是最坏情况下的最大值、高于正常运行中的典型值。

    从数据表的角度来看、5V VCC 在最坏情况下的 TLO_OFF 时间仍然为750ns、因为没有提供其他数据。
    实际上、575ns 的计算应该更接近实际的最大关断时间。
    5V VCC 时的平均值也应约为445ns、因此如果留出一些裕度并计算出最大关断时间为600ns 的设计、应最大程度地降低风险。

    此致、
    尼克拉斯