This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:PG 干扰

Guru**** 2505425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264855/tps563252-pg-glitch

器件型号:TPS563252
主题中讨论的其他器件:TPS53312

大家好、

客户使用 TPS53312、将 PG 上拉至 VREG5、并且 PG 引脚上存在干扰。 我看到了这个故事中的评论。

TPS53312:PG 干扰-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

它提到 "您可以检查一些较新的器件、如 TPS563252/7 "。 使用分压器对输入电压进行 PG 上拉时、是否没有干扰?

谢谢。此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    TPS563252/7 PG 没有干扰。 BTW、您的 PG 如何连接? 您能告诉我原理图吗、我可以告诉您波形。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    客户 现在使用 TPS53312。 TPS563253已升级、无故障可能会 增加其对客户的吸引力。 谢谢!

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的晋升、Hailiang! 期待听到好消息!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚