This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低侧禁用功能的半桥驱动器

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604, UCC27222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266174/half-bridge-driver-with-low-side-disable

主题中讨论的其他器件:TPS51604UCC27222

您是否具有半桥驱动器、能够在下 FET 漏极电压高于零时自动禁用它、从而使同步降压转换器在低电流时进入不连续模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    一些低压降压驱动器具有这样的特性。 一个是 TPS283X 系列、另一个是 UCC27222和 TPS51604。  

    一般而言、漏极感应在这些低压器件上更为常见。  像我们的>100V 的驱动器一样、在更高电压的半桥上实现会更困难。

    谢谢。

    A·M·