您好
使用 BQ28Z610-R1进行客户测试时、问题是不能更改参数、除非 GAUGE_EN 设置为0。
自动刷新已关闭、且处于解封状态。 这个现象仍然是一样的。
有3个 PCBA 存在此问题。
附加的 gg 文件和图。
e2e.ti.com/.../0831_5F00_02.gg.csv
请帮助检查它。
谢谢
星形
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
使用 BQ28Z610-R1进行客户测试时、问题是不能更改参数、除非 GAUGE_EN 设置为0。
自动刷新已关闭、且处于解封状态。 这个现象仍然是一样的。
有3个 PCBA 存在此问题。
附加的 gg 文件和图。
e2e.ti.com/.../0831_5F00_02.gg.csv
请帮助检查它。
谢谢
星形
正在等待您的回复。
谢谢
星形
尊敬的明星:
设置 Impedance Track 时、GAUGE_EN 为1。
启用 Impedance Track 后、用户无法手动更改 Update Status = 02。 无论 GAGEL_EN 如何、我都能够更改 Cycle Count 和 QMax Cycle Count。
建议在学习周期后将 Update Status 更改为02、唯一可以做到这一点的方法是禁用它(Gauche_EN = 0)。 禁用 Gauche_EN 应自动将 Update Status 更改为02。 
GAUGE_EN 控制 伊腾 LStatus()寄存器中的位。
此致、
何塞·库索