This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1无法写入参数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265518/bq28z610-r1-bq28z610-r1-can-not-write-the-parameters

器件型号:BQ28Z610-R1

您好

使用 BQ28Z610-R1进行客户测试时、问题是不能更改参数、除非 GAUGE_EN 设置为0。

自动刷新已关闭、且处于解封状态。 这个现象仍然是一样的。

有3个 PCBA 存在此问题。  

附加的 gg 文件和图。

 e2e.ti.com/.../0831_5F00_02.gg.csv

请帮助检查它。

谢谢

星形

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    Gauge_EN 条件不应影响何时写入数据存储器。

    客户想要做什么? 您能否指定客户尝试更改的参数?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    他们希望更改  Cycle Count = 0、QMax Cycle Count = 0、Update Status = 02。 但无法改变。

    它非常 好奇。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    设置 Impedance Track 时、GAUGE_EN 为1。  

    启用 Impedance Track 后、用户无法手动更改 Update Status = 02。 无论 GAGEL_EN 如何、我都能够更改 Cycle Count 和 QMax Cycle Count。  

    建议在学习周期后将 Update Status 更改为02、唯一可以做到这一点的方法是禁用它(Gauche_EN = 0)。 禁用 Gauche_EN 应自动将 Update Status 更改为02。


    GAUGE_EN 控制 伊腾 LStatus()寄存器中的位。

    此致、
    何塞·库索