This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266700/tps2121-tps2121

器件型号:TPS2121

您好!

 关于采用 VQFN 封装的 TPS2121、我想提几个问题、

1. TPS2121引脚11上 CSS (软星型电容器)的最大额定电压是多少?

2. 如果表9-1中没有列出 Css 的值、如何估算压摆率?

3. TPS2121支持软启动的速度有多快?

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.请参阅 数据表7.3节"建议运行条件"中的 VSS。 VSS 的最大电压为4V、因此如果使用 MLCC、则其额定值应至少是最大工作电压的两倍-额定电压为10V 时可以正常工作。

    2.建议以表9-1作为测试起点来测试不同电容的压摆率/开启时间。 您希望实现什么压摆率?

    3.我会验证这一点,并在获得此信息后更新该主题。

    谢谢。

    帕特里克