This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:超低噪声负电源设计

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265531/tps63710-ultra-low-noise-negative-supply-design

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS62912

您好!

我对电源轨的要求如下

极性 电压 负载电流
 + 2.5 400 mA
 - 2.5 400 mA
 + 5 620 mA
 - 5 330 mA

它已在 适用于照片敏感型应用的超低噪声电源链上讨论-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

因此、我已经最终提出了建议、并针对反相和非反相直流/直流转换器和 LDO-TPS7A3301和 TPS7A9401采用了62912

但是、由于反相模式下的最大电压限制为62912、工程师已经警示我们在颈部以下操作风险

因此我想使用 TPS63710、正如  在 适用于照片敏感型应用的超低噪声电源链上指出的那样、该器件应该是超低噪声直流/直流-电源管理论坛- TI E2E 支持论坛 

我想获得有关使用 TPS63710进行设计的更多帮助、我能否直接替换 TPS63710而不是 TPS62912? (不是引脚对引脚、而是设计级)

我目前正在使用 DCDC > 线路滤波器> LDO 以提高 SNR 性能( 原理图 )

所以在同一行中、我可以先使用 TPS63710、再使用 CLC 滤波器、再使用 LDO 来提高 SNR 性能吗?

请给出必要的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    TPS63710是只支持负输出电压的反相降压转换器。

    对于-5V 和-2.5V 应用、可以使用 TPS63710。

    为了获得更好的 SNR、您需要在 TPS63710之后添加一个 LDO、但不需要再添加一个 LC 滤波器。

    这意味着这次您可以使用 TPS63710 >负 LDO 解决方案。

    关于原理图、TPS63710可以直接支持负输出、无需降压/升压拓扑、只需遵循数据表中的原理图即可。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要使用 CLC 过滤器改变 LDO? 或者您想说直流/直流稳压器中已经存在滤波器? 我希望像我用于62912的一样使用 CLC 滤波器,以获得更好的性能,亲切的建议,我以前使用 DCDC 的经验,不使用 CLC 滤波器是很差的,所以我对不使用 CLC 滤波器持怀疑态度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    TPS62912/3内部可支持第二级 LC 滤波器、但 TPS63710没有此功能。 您可以在数据表中找到建议的原理图。

    如果必须使用第二个 LC 滤波器、则需要对环路进行全面测试。

    在我看来、如果大家已经在 DC/DC 之后再使用 LDO、也可以不使用第二个 LC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议一个支持输出 LC 滤波器和低噪声的直流/直流稳压器吗?

    如果不是你想说,即使你选择一个它的性能与输出 LC 滤波器小于63710 ?

    目前使用的 LDO im 是否兼容或要选择任何替代方案以获得更好的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我感到困惑、为什么你必须有一个第二级 LC 滤波器。

    低噪声和低纹波。

    TPS63710具有低噪声特性、您可以通过添加 LDO 实现低纹波。

    因此、我认为 TPS63710和 LDO 解决方案适合您的要求。

    我们只有 TPS62912/3可以支持第二级 LC 滤波器、但正如您所说、在用作 IBB 时、输入电压可能超出规格。

    您选择的 LDO 非常适合该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Attached 是我的最终原理图,我使用了 web bench 和 EVK 和修改了一些东西,能不能请您留下宝贵的评论?

    e2e.ti.com/.../NV_5F00_DCDC_5F00_5V35_5F00_2V85.pdf

    1.不想使用 PG,所以保持打开状态

    将 VAUX 电容器另一端和第10引脚直接连接到 GND

    3.使用与 WB 设计类似的电容器

    4.使用的电感器 74438357047

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    TPS63710的原理图看起来不错。