This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:器件建议

Guru**** 1831540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74703-Q1, LM74704-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265598/lm7481-device-recommend

器件型号:LM7481
主题中讨论的其他器件:LM74704-Q1、LM74703-Q1

大家好、

   客户需要 输入电压为30-40V 的 ORing。 您能帮助我推荐一款满足客户需求的器件吗? 您能通过电子邮件向我发送发展蓝图吗? 我在 CC 仪表板中找不到路线图。

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    LM7470x-Q1系列器件 适用于  30V 至40V 电压轨的简单 ORing 应用。  LM74703-Q1和 LM74704-Q1是我们全新的器件、 具有额外的 FETGOOD 指示信号。

    请通过电子邮件与我们联系。 我们将分享最新的路线图幻灯片。