This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:TI 的 PSpice 内置库模型似乎有问题

Guru**** 2512755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261631/lm3429-pspice-for-ti-built-in-library-model-appears-to-have-problems

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件:LM3409

(1) TI 程序的 PSPICE 抱怨"NC"引脚、因此我必须连接到两个976k 电阻器之间的节点、其中一个连接到 Vin、另一个连接到接地(0V)。

一旦通过该问题、

(2)仿真(简单瞬态)没有提供任何有用的信息、开始时有一个小缺口、然后什么也没有。  我已经尝试强制 OVP"引脚保持固定电压高于和低于过压保护阈值、但得到了相同的结果。

[历史]

我能够获得使用 PSPICE for TI 仿真 LM3409进行有效结果、但结果表明、我需要更好地调节我的 LED 应用的输入电压。  为了尝试使用该 LM3429、我创建了一个新设计、但从未有过 PSPICE 带来任何麻烦。

我怀疑问题是 LM3429型号:请告知。  e2e.ti.com/.../PL1_5F00_LM3429.schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、  

    抱歉、我无法理解您连接的电路。 您是要设计升压电路、降压转换器还是其他? ROV1、ROV2在电路中的作用是什么?  

    您可以参考 LM3429 PSPICE 仿真电路进行设计。 如果需要降压/升压、您需要按照数据表中的设计指南更改 OV 反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的拓扑是降压-升压拓扑(输入高于输出设置)、本质上是从您粘贴到响应中的数据表中复制模型。 ROV1和 ROV2是基本仿真开始工作后的残桩。 我 尝试过过载电压高于或低于"OVP"的阈值、但在初始脉冲后启动失败。 正如我对 LM3409模型的操作一样,我运行的是。 TRAN 仿真、我必须停止偏置点的初始计算;区别在于 LM3409仿真运行良好。

    我怀疑仿真模型已损坏、或者使用它有一些"诀窍"。  我之所以提出这个问题、是因为需要按照我的初始图所示连接"NC"引脚、或者仿真器拒绝运行。 ("NC"引脚当然是"无连接"引脚。)

    您是否使用过 LM3429模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、  

    我在 数据表中提到了使用单个 PNP 进行 Vo 检测的电路。 这说明该模型很适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细地看了一下仿真轨迹、发现模型在大约27毫秒时开始工作。  根据 我对 LM3409模型的使用经验、我只进行了200微秒的仿真并获得基本上时间=零(和快速运行时)的活动。  因此、我从大约70ms 开始重新运行几次仿真、以确保没有错过任何内容。  如您所见、在我的图表中、LM3429模型恰好在4.0毫秒为我启动。 这很奇怪,你们的初创时间和我的初创时间之间有这样的差距。  为了节省时间、我现在运行7 milliseconds.e2e.ti.com/.../SimPlot_2D00_SepTraces_5F00_0_2D00_7ms.pdf

    是的、这个模型是有效的。 但 LM3429型号应在几微秒内启动。

    最后、您的原理图为我提供了有关 NC (无连接)引脚的线索。  我曾尝试将原理图"X"表示未连接的引脚、但 PSPICE 不能容忍这种情况、因此我必须在 Vin 和接地之间放置两个阻值很高的电阻。  这让 PSPICE 很开心、但很混乱。  我尝试了您的解决方案、只是将一个短接线头连接到 NC 引脚、再说吧、PSPICE 很不错。  这个 运行方式显然不是模型的问题、而是 与原理图捕捉或者从原理图中提取电路的模块相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    27mS 是因为在原始电路中 COMP 电容为1uF。 如果您使用的替换为150nF、则会得到类似的结果。