This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203-Q1:智能使能内部下拉电阻值

Guru**** 2504845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266746/tps629203-q1-smart-enable-internal-pull-down-resistor-value

器件型号:TPS629203-Q1

团队、您好!

 为了在所需电压下使器件工作、我的客户需要知道内部下拉电阻值、请。 如果可能、您能否提供 R/Vin 和温度?

参数

说明

测试条件

最小值

典型值

最大值

单位

谐振频率 PD

智能使能内部下拉电阻器

VIN = 3 V 至17 V

TJ =–40°C 至+150°C

EN = LOW

 

 

 

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我将通过电子邮件向您展示这些数据、因为它不在数据表上。

    我可以知道为什么我们的客户想知道这些数据吗? ENABLE 应用于什么?