请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51020 尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 BQ51020制造了产品。 最近终端客户询问了有关该产品的一些信息。
1.当充电状态持续5~10 μ s 左右时、充电电压会从5V 下降到4.3V。
是否正常运行?
他们考虑了 AC 引脚和 OUT 引脚的连接可能性、因此电压会通过这种方式流动。 "你怎么知道的?
2.如果检测到4.3V 的输出电压,则会从充电器上断开电池并再次连接,再次检测到5V 的输出电压。
因此、当检测到4.3V 输出电压时、如果从 RX IC 发送 EPT 数据包、是否能检测到5.0V?
3.您是否有其他客户关于上述问题的历史记录?
我也有客户的报告和原理图、我可以私下分享。 如果您需要更多信息,请发送给我一个朋友请求。
此致、
蔡斯