This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:WEBENCH 的 IC 功耗过大

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266061/lmr51450-ic-power-dissipation-is-too-big-on-webench

器件型号:LMR51450

您好、团队成员:

我的客户正在尝试设计具有 24V => 12V / 4A 设置条件的 LMR51450FN。

LMR51450FN 的 IC 功耗为 5.41瓦 WEBENCH (小尺寸优化)。  即使采用平衡优化、IC 损耗也为3.84W。

e2e.ti.com/.../8468.WBDesign52.pdf

我认为这个值对于这种设置来说太大了、它将会热关断、因为 Rtheta JA 为47.4C/W。

如何降低 WEBENCH 上的 IC 功率损耗?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您可以将 Fsw 从 730kHz 降低到300kHz-400kHz、从而降低开关损耗。

    B、R

    科林