This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:替换非同步转换器

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR54410, LMR50410, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265492/lmr50410-replacing-non-sync-converter

器件型号:LMR50410
主题中讨论的其他器件:LMR54410LMR14010A、LMR51610

尊敬的支持团队:

LMR54410具有"更换非同步转换器"的功能。


LMR50410是否具有此功能?
我可以更换 LMR14010A 吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    相同的问题回复、LMR54410 LMR50410可替代 LMR14010A。 我们有一个相同的新产品 LMR51610。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的答复。

    LMR50410的数据表"SLUSDW3A"中没有"更换非同步转换器"的说明。
    我希望更新说明、使其与其他器件类似。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    EMM、我们可能无法执行此更新、因为对于大多数同步器件、LS MOS 可以与二极管并联、比较这两个部分的电阻器、这意味着我们将几乎所有 DS sync 更新为不同步?

    我的方法是 、如果 目标更新 no-sync 以进行同步、则让客户参考 LMR54410或 LMR51610、并确认另一个器件应该相同。 现在我知道只有这两个部分有同步和不同步的部分。

    埃莱娜