This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP6503SP-13、MCP1501-25E/SN、MCP1727-3302E/SN、MIC4576-5.0WU、MIC4576-5.0WU、 MIC4576WU、MIC4724YMME P2P 更换

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265506/ap6503sp-13-mcp1501-25e-sn-mcp1727-3302e-sn-mic4576-5-0wu-mic4576-5-0wu-mic4576wu-mic4724ymme-p2p-replacement

主题中讨论的其他器件:TPS54336A

大家好!  

我正在寻找 AP6503SP-13、MCP1501-25E/SN、MCP1727-3302E/SN 、 MIC4576-5.0WU、MIC4576-5.0WU 的 P2P 替代产品、   MIC4576WU 和 MIC4724YMME。  

您能给我一些帮助吗?

此致、  

凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karen:  

    我强烈建议将其他器件分配给他们的产品线、分配一个具有适当 负责组织的单独职位。 您将获得更快的响应。  我们的低电流团队将研究 MV 降压器件

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    按照 Tahar 所说的、请为每个器件创建不同的线程、并分配到正确的产品线来回答您的问题。

      我们的产品线 (中输入电压降压)似乎只能查看 AP6503 (23V 3A 降压)。 我发现 TPS54336A 是 P2P 替代产品。 但 AP6503 Vref 可能为0.925V、而 TPS54336A Vref 可能为0.8V、则 RFB 值可能不同。

    对于其他器件、 MCP1501和 MCP1727是 LDO; MIC4576是36V 降压(您应该可以使用宽输入电压降压产品系列); MIC4724是6V 降压(您应该使用低输入电压降压产品系列)。