主题中讨论的其他器件:LM5122
尊敬的
如果您要限制最大占空比 LM5122、如何提前设置?μ s







This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢哈利
提问:
1) LM5122具有过流保护功能,当需要较大的功率输出时,扩大脉宽,输入电流增大,一定程度上 MOS 管关闭,脉宽最大
2)但此时的状态是电流关闭、功率放大器端子还是电源电压、是否有 MOS 开关功能关断电压、才能实现全方位保护的功率放大器电路设计?
3) 3)目前、LM5122在输出特定电流值时直接激活保护机制。 是否有一个可设计为缓冲器的电路、使功率保持恒定、电流增加、直到电流增加到接近电流保护阈值、同时电源电压从25V 下降到20V、而不是直接电源电压从25V 跳至12V? 例如、Renesas 的 ISL81805具有分步输出函数。
有任何建议?提前感谢
您好、Ahmad、
感谢您通过 e2e 联系我们。
很抱歉,我很难理解你们的实际问题。
所以、我将试着稍微解释一下电流限制功能。
逐周期电流限制(调节环路)与过流保护不同。
在正常运行期间:
根据负载电流和输入电压、电感器中存在一定的能量需求。
提前或延迟达到峰值电流限值。 达到该阈值后、低侧 FET 会关断。 这样可以定义占空比。
但这不会激活任何保护机制。
当长时间超过电流限制时、可能会发生两个步骤:
a)
7.3.10逐周期电流限制
...
对于电感器电流可能过冲的情况、例如电感器饱和、电流限制比较器 会跳过脉冲、直到电流衰减到低于电流限制阈值。
b)
7.4.3断续模式过载保护
如果在任何周期内达到逐周期电流限制、则会在 时钟周期的剩余时间内向 RES 电容器提供30-μA 电流。 如果 RES 电容器电压超过1.2V 重启阈值、则 会启动断续模式过载保护序列...
根据 RES 电容器的大小、在触发保护机制之前、将需要多次经历过流。
因此、您关于"LM5122在输出特定电流值时直接激活保护机制"的说法不正确。
在机制关闭转换器之前会存在一段可配置的"过流容差"时间段。
此致、
哈利