请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611 大家好、团队成员:
您能帮助您选择一款支持7文、耐受电压18V,输出-5.5V 0.15A 的直流/直流器件吗?
希望小尺寸不大于 SOT23。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Hailey,
感谢您通过 e2e 联系我们。
LM2611是我们唯一一款专用的 CKK 器件。
但也可以使用 LM5164Q 等降压稳压器来生成负输出电压。
请参阅 WebBench Designer 如何进行连接:
webench.ti.com/.../SDP.cgi
我们的团队不支持降压稳压器。
因此、如果您有更多有关这些器件的问题、我可以让您启动新的主题并使用器件型号 LM5164Q、以确保将其引导给相应的人员。
谢谢。此致、
哈利