This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263729/lm5164-lm5164

器件型号:LM5164

您好:

   我想问一个有关 LM5164数据表中的方程式(3)和(5)的问题(这是在1类和2类纹波生成网络中选择的 ESR)。

   我认为方程式 RESR≥输出电压/(2*Vin*FSW*Cout) 旨在确保电阻 ESR 纹波足以主导输出电容器纹波。  

   输出电容器纹波(在 CCM 中)为  ΔIL /(8*Cout*FSW) 如公式(5)参考[1]所示。 在我看来、电阻纹波的振幅应该 比电容器纹波大4倍(即 ΔIL /(2*Cout*FSW) )以确保电阻 ESR 纹波占主导。 由于可以假设 ESR 的振幅为 Resr*n ΔIL Ω,因此我们可以得到  resr*n ü ΔIL≥ΔIL(2*Cout*Fsw)。

   因此 、我的推导公式为:  RESR  ≥  1/(2*Cout*FSW)  其中 不包括"Vin"  

   因此、我不知道公式(3)和(5)中的"Vin"来自何处。  

   您是否会简要说明 LM5164 数据表中的方程式(3)和(5)是如何推导的?

   非常感谢。

 

参考值:

[1] COT Type-3波纹电路的稳定性分析与设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wentao、

    感谢您发送编修。  VIN 出现在公式中、因为它决定了占空比、而纹波电流也是占空比的函数。  

    请允许我花一些时间来解释方程式(3)。  简单说明一下: 当 Vin 非常接近 Vout 时、您的推导结果是公式(3)的示例。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wentao、

    我还在做这件事。  因为我会在下一个星期三,我会尝试回到你后,我回来.   很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    友好