This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577S-ADJ/NOPB

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265743/lm2577-lm2577s-adj-nopb

器件型号:LM2577

大家好!

我正在使用 LM2577S-ADJ/NOPB 转换器将电压升高至12v。  

然而它只是输出8.3V ,也发出嗡嗡声。  

有任何想法、可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhush:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    如数据表中的图37所示、将反馈引脚连接到 VOUT 只适用于具有固定输出电压的器件、如 LM2577-12。
    当您使用 LM2577-ADJ 时、您必须使用外部反馈分压器(如第2页所示)并按照第20页第3点所述计算电阻值。
    通常、请根据从第16页开始的升压稳压器设计程序选择所有外部元件。

    因此、请将 LM2577-ADJ 替换为 LM2577-12或实施反馈分压器。

    此致、
    哈利