This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:如何理解或推断数据表中的公式(9)?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262793/lm5164-how-to-understand-or-deduce-the-equation-9-in-datasheet

器件型号:LM5164

您好:

   我对3型补偿中的 Cb 参数计算有疑问。  根据 LM5164数据表中的公式(9)、Cb 与响应时间相关、它通过 CB≥(__LW_AT__t TR_SETTLING)/3* RFB1进行计算。 这是否意味着响应时间约等于3*RFB1*CB? 我们如何理解该方程或推断该方程?

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wentao、

    感谢您发送编修。  此方法是快速估算/近似方法。 为了从瞬态稳定下来、反馈信号的直流分量需要时间常数的3到4倍。  在这种情况下,CA>>CB,因此时间常数主要由 CB 和 RFB1决定。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为当 R 和 C 串联时、时间常数会出现。 但是、RFB1和 CA、CB 并联。  此外,公式还告诉我们, 3*RFB1*CB≥t_TRsetting,为什么时间常数应大于预期的稳定时间? 我认为为了实现更快的瞬态响应、它应该比预期的稳定时间更短。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是一个扭曲。  我想作者试图说、选择一个等于 t_TRsetting 的电容器、但如果您找不到确切的值、则应拾取一些与 t_TRsetting 相关的较高端电容器、这样您的最终性能就不会太远。 如果您将符号从 ≥改为<、这也会产生误导 、因为没有电容器总是满足不等式、很显然、它会导致故障。

    另请注意、Cb 是可减少注入 FB 节点的纹波的阻抗。 因此、从上下文来看、Cb 应比目标响应时间稍大一点。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。  

    我还有一个问题。 我发现在空载条件下、输出电压略小于预期输出。 例如、预期的输出为5V。 经测试、在空载(开路负载)条件下、它的电压为4.98V、在 CCM 条件下、它的电压为5.03V。 你知道吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wentao、

    我也来看看这个问题。  可能需要一些时间才能得到很好的解释。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wentao、

    我还在做这件事。  "我要你帮我,我不会伤害你的。"  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    友好