This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:用于感应负载的交流驱动器

Guru**** 2814265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265637/ucc27531-ac-driver-for-inductive-load

器件型号:UCC27531

在我看来、 栅极驱动器是一种功率放大器、它接受来自控制器 IC 的低功率输入、并为大功率 MOSFET 的栅极产生大电流驱动输入、如下图所示。  

以 UCC2753x 为例、数据表中指出此驱动器可以驱动电机、螺线管等。

我的问题是、我能否为  UCC2753x 提供交流信号来放大其电流、是否会直接驱动电感负载、如下图所示?

  1.  如果可能、设计步骤是什么。
  2. 如果无法实现、那么您建议如何通过10mH 电感线圈在15kHz 至35kHz 的频率范围内驱动1A 的电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从根本上说、驱动器的输出级是由 FET 制成的 CMOS 反向器。 该输出在全强度下为关闭或开启、中间没有任何。 因此、它本质上是 D 类放大器。 因此、输出电阻与输入电压或电流不成正比、AB 类放大器就是这种情况。 如果您希望直接放大交流信号、AB 类放大器可能是最佳选择、而不是该驱动器。 但是、您仍然可以通过 PWM 来实现、这就是 D 类放大器重新生成交流信号的方式。

     如果可能的话,设计步骤是什么。

    您需要将输入波形分解为 复制正弦波的 PWM 信号。 但是、驱动器旨在驱动容性负载、而不是电感负载。 它可以提供突发电流来为容性负载充电、但当您驱动电感负载时、电流会在整个脉冲宽度内持续增加。 这基本上是一个直流电流、而驱动器具有一个针对直流电流的12Ω 阻抗、这意味着一个12V 的压降。 我认为这是不可能的。  

    如果无法实现,您如何建议我在频率范围为(15kHz 至35kHz)的10mH 线圈中驱动1A 电流。[/报价]

    最好的方法是像在您的第一个图像中那样执行此操作。 您仍需要正弦波的 PWM、但现在驱动器使低侧 FET 跟随该 PWM。 与驱动器不同、FET 可以处理大的直流电流。 就我所知、这是标准的实现方式。 也可以尝试不同类型的器件/放大器。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您@Alex ,我正在研究...