This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:申请查看电源部分

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266079/tpsm843b22-requesting-to-review-the-power-section

器件型号:TPSM843B22

您好!

我之前在设计中使用 LTM4644IY#PBF 器件进行12V 到0.84V 的转换、因为它没有任何遥感引脚、我已从 LTM 稳压器更改为 TPSM843B22。

请查看随附的电源部分 pdf、我们专为12V 至0.84V 电压而设计。

请尽快告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini:  

    此应用是否在1 MHz 处切换? 如果是、则原理图看起来没有问题。
    此致!  

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有、稳压器的开关频率为1MHz。