This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:DESAT/过流保护

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264431/ucc21750-desat-over-current-protection

器件型号:UCC21750

大家好、

我说得对吗、为了利用去饱和/过流保护、我们需要 SiC 器件和 SenseFET? 否则、无法使用这些功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您问这个问题。 不一定可以使用 SiC 器件的源极引脚来实现电流检测方案(下面应用手册的图2)。 请查找以下应用手册以了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slua863b/slua863b.pdf?ts = 1693329480406 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请注意、UCC21750具有 DESAT 引脚、您可以参阅应用的图1、并使用 UCC217xx XL 计算器工具 相应地计算 SiC 的元件。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的快速响应!

    因此、如果我们在没有 SenseFET 的情况下使用常规 SiC MOSFET、那么我们肯定需要在源极上使用分流电阻器来使用 DESAT 功能。 这是否公平?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    这对于 OC FLT 检测是正确的、但对于 DESAT 功能(UCC21750具有的功能)、您需要上面分享的应用手册图1中所示的组件(RBLK、DHV、CBLK)

    此致!

    普拉蒂克