This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:热关断配置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264581/tps65219-thermal-shut-down-configuration

器件型号:TPS65219

您好、TI

数据表中有一些章节介绍了热保护。

但我无法找到有关如何设置它的信息。

您是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! TPS65219 PMIC 集成了温度传感器、可以根据温度水平触发热警告或热关断。 如果温度达到警告级别、PMIC 会在 INT 寄存器中生成中断。 但是、如果温度达到关断水平、PMIC 会立即执行关断、关闭所有电源轨并转换到初始化状态。  

    下面的数据表截图显示了温度参数。 如有任何问题、敬请告知。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Breda

    我们是否可以按 SW 修改阈值级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法修改温度监测阈值、但可以通过写入 下面突出显示的 SENSOR_0_WARM_MASK 寄存器字段来屏蔽警告。

    为了便于参考、下表显示了三种 TPS65219型号(引脚对引脚兼容)以及相应的封装和温度额定值。 如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达