请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 主题中讨论的其他器件:LMR54410、 LMR14010A、LMR51610
尊敬的支持团队:
LMR54410具有"更换非同步转换器"的功能。
LMR50410是否具有此功能?
我可以更换 LMR14010A 吗?
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dice、
EMM、我们可能无法执行此更新、因为对于大多数同步器件、LS MOS 可以与二极管并联、比较这两个部分的电阻器、这意味着我们将几乎所有 DS sync 更新为不同步?
我的方法是 、如果 目标更新 no-sync 以进行同步、则让客户参考 LMR54410或 LMR51610、并确认另一个器件应该相同。 现在我知道只有这两个部分有同步和不同步的部分。
埃莱娜