This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28513:关于案例编号:CS1535952:PFC 功能设计审查

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2817, UCC28513, UCC3817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265283/ucc28513-with-regards-to-case-number-cs1535952-the-pfc-function-design-review

器件型号:UCC28513
主题中讨论的其他器件: UCC3817、UCC2817

这是对第1号案件的跟进。 是"是"。

我们能够减少电流失真。 但现在、PFC 输出电压在某些特定条件下似乎不稳定。

所附报告总结了 p162-184的结果。 旧页面仅供参考。
问题:在最小交流输入电压和最大输出负载时、PFC 级的输出电压不稳定。 您能否回顾一下 电压反馈电路、并告诉我们原因可能是什么?
谢谢。
艾利克斯公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Al & Alex、  

    感谢您有关 UCC28513 PFC + PWM 控制器的问题。  

    需要了解很多材料、但我的分析仅限于幻灯片162-184我认为 PFC 电压不稳定的问题可能与决定将 VAOUT 补偿元件从 GND 连接到 VSENSE 有关(如幻灯片162上所示)。  我认为这不是一个好主意、我建议您将这些组件重新连接到控制器 GND (引脚6)。  UCC3817中的电压误差放大器是具有拉电压输出的传统运算放大器。  它依赖于反馈网络连接到其反相输入(VSENSE)。 另一方面、UCC28513中的误差放大器是一个跨导放大器(通常称为 gm 放大器)、具有拉电流输出并依靠其负载阻抗连接到 GND。   

    两种类型的放大器都会产生误差电压、这会影响 Mout 信号要建立的电流基准大小。  
    两个 VAOUT 引脚上的误差电压包含一些无法完全消除的低频纹波。
    当 运算放大器输出阻抗连接回 VSENSE (正常情况下)时、会平衡反相节点电流、并建立误差放大器增益。  
    当 GM 放大器负载阻抗重新连接到 VSENSE (不正常)时、输出纹波会在错误的相位反馈到负输入并干扰运行。  

    VAOUT 信号平均电压和纹波电压在最大负载和最低线路条件下最高。  它们在最小负载、高压线路条件下最低。
    我认为、在最大负载下获得的调节不佳和不稳定是由于 GM 输出纹波反馈到其输入并干扰了 VSENSE 信号所致。  
    在 较轻负载下、VAOUT 信号纹波电平会降低、因此反馈耦合较低、PFC Vout 可以得到更好的调节。  

    其他意见:  
    1. 请勿简单复制数据表或参考设计中示例设计的补偿值。  补偿组件(C1、R1和 C2的值)的值是特定于您的设计的、应    根据本文第19-21页中讨论的设计流程进行计算来确定: https://www.ti.com/seclit/ml/slup203/slup203.pdf。  UCC28513数据表没有明确的电压环路补偿设计过程、UCC2817数据表也没有。  但实际上、该过程几乎与 UCC2817相同、只是 第8.2.2.4节中的所有"RIN"因子都替换为"(Vout/7.5 )/GM"。   

    2. 在几张幻灯片中(例如166-168和其他),当输入电流波形(Ch1)不是特别差时,您会注释"差 PF "。  PF 较低是由于 输入电流相对于输入电压的显著相移所致。  这种相移在轻负载下发生、是由于来自 EMI 线路滤波器中的 X 电容器的位移电流造成的。  在高压线条件下、相移较高、因为 X 电容器上的高输入 rms 会生成比低压线条件下更高的容性电流。  PFC 控制器对 X 电容电流无能为力、只能通过使用值较低的 X 电容(如果可能)来降低。  
    输入电流失真也有助于降低 PF、但相对而言、这两张幻灯片中的失真"不那么差"。   要显著降低 PF、需要大量失真。

    3. 在不确保示波器测量读数合理的情况下,请注意信任您的示波器测量读数。  在幻灯片165-168中、电感器电流 IRMS 读数明显高于输入电流 IRMS 读数。  特别是在幻灯片165中、输入电流(Ch1)读数为 IRMS = 162mA、而电感器电流(Ch2)读数为 IRMS = 323mV (@1mV/mA)。  由于 CCM 升压 PFC 中的电感器电流始终几乎等于输入电流、因此两倍于输入电流值的读数没有意义。   

    我建议电流探头转换(测量 A、输出电压)错误、或"示 波器未正确采样此波形 、 上面承载了大量高频纹波和噪声、导致测量过载。   

    => 重新连接我的要点:请将引脚1上的 UCC28513补偿组件重新连接到控制器 GND (引脚6)。  

    此致、
    乌尔里希