This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:TPS53679的问题

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264735/tps53679-questions-of-tps53679

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: TPS53676

尊敬的团队:

1.当使用 pin11和 pin12输入电流监控功能时,这个连接是否正确? 目前、我们使用四个并联的1moh 采样电阻器进行采样。 我们是否需要在代码中匹配此参数? 它在哪里匹配? 该应用是否有任何参考设计规格、请发送给我们参考?

2.目前我们使用 AKIP 和 BSKIP 连接到 DRMOS 的 EN 引脚、以便在板上启用 DRMOS。 此连接的功能是什么? 过去、DRMOS 的 EN 直接连接到 DRMOS 的 VDD 引脚、您建议使用哪种连接方法?

 3. TPS53679是否支持 AVS 电压调节? 我们的原理图中的 LOOPA 负载芯片需要 AVS 电压调节。 请帮助确认我们的原理图中的该设计是否可以实现电压调节。 谢谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.在 GUI 中设置 IIN Shunt 参数、选择 Sensed IIN、交由控制器处理。

    2.跳跃连接用于 DCM 操作。 如果使用独占 FCCM 模式、则不需要跳跃连接。 我们建议连接 SKIP、因为它允许控制器/GUI 管理 DCM 与 FCCM 的运行。

    3. 正确设置电阻器和配置值后、这应该是可以实现的、但通过 PMBus/GUI 报告的 VOUT 将不正确。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我们感谢您的大力支持。

    关于上述问题:关于如何设置  AVS 电压调节、我们是否有用户指南?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    不、我们不这么做。 建议的 AVS 实施方法是将 AVSBus 和支持 AVSBus 的控制器(例如 TPS53676)用于非 Intel AVS。

    谢谢。

    特拉维斯