This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:(关于最坏情况电路分析 testbench)关于 TPS55288-Q1温度扫描仿真的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263806/tps55288-q1-about-worst-case-circuit-analysis-testbench-question-about-temperature-sweep-simulation-for-tps55288-q1

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55288

很高兴见到您、

我正在考虑使用受 TI 网站支持的 TPS55288-Q1的 Spice 模型来设置 WCCA 仿真环境。

首先、我要检查温度条件是否可以改变。
我现在使用仿真测试台来假设 TPS55288-Q1器件工作温度下最坏的情况。
在 Temp=30的条件下发现收敛错误。
我想请 TI 成员使用 TPS55288-Q1 SPICE 模型检查是否可以进行温度扫描。 (尤其是对于-40至125摄氏度)

感谢您的支持

Br、

成东运

2023/08/28

[模拟设定]

[有关收敛错误的 SPICE 输出]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    感谢您的联系。

    我以前没有做过温度扫描。 我想知道您希望了解此器件的哪种规格和温度吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴见到你 Bryce。
    我计划为 TPS55288-Q1设置 WCCA 测试台。


    我经常检查这些要点
    1.电感器电压/电流
    2.电流检测电阻电压/电流
    3.用于频率补偿的 COMP 节点(无源元件值不断变化)

    我将尝试为电路中的所有无源元件设置 WCCA 容差。  
    我计划进行 Monte Carlo 模拟或 WCCA 的 Temperatuer 扫描。

    在此之前、
    我试图对基准 pspice 电路进行仿真、以确定基准是否可以进行温度扫描。

    感谢您的快速响应。

    Br

    成东运




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    感谢您的反馈。

    1.我想知道您在哪个项目中考虑使用此器件吗? 什么是应用程序和任何其他项目详细信息、例如体积、时间表等?

    2.是否要检查电感电流峰值是否为电感电压/电流?

    3.对于电流检测电阻器、您是指输出电流函数吗? 您是否关心直流精度?

    4.对于 COMP 节点、是否要检查环路补偿?

    5.如何使用 Simplis 模型进行 Monte Carlo 模拟?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce。

    我回答您的问题

    1、我很抱歉,因为很难回答。  
    (对于 WCCA、我计划设置 WCCA 工作台一个月)


    2.是

    3.是的、我会检查直流输出节点的仿真结果(例如电压过冲、电压下冲、电 压 值)  

    4.是的、我将对几种情况进行仿真、以找到环路补偿的最佳值。

    5.在 SIMPLIS 中、是否可以调整 TI 网站上上传的 pspice 模型?

    谢谢!
    Br、

    成东运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    感谢您的反馈。

    您可以在 PSpice 上进行仿真以进行典型分析、但我认为该模型未考虑温度变化。

    对于 Monte Carlo 分析、我认为 Simplis 比 PSpice 更易于使用。 但是 Simplis 模型尚未发布、我们需要一些时间才能先进行相关计算。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce
    感谢您的反馈

    1. TPS55288-Q1是否有不受温度影响仿真的相关指南? 这是因为我将 通过调整除 TPS55288-Q1之外的无源组件(R、L、C)的温度系数、对 TPS55288-Q1应用电路进行仿真、以实现最坏情况分析。

    我要将 R、L、C 分量从理想模型更改为实际模型、包括容差、温度系数。  

    2.我听说过 SIMPLIS 比 PSpice 仿真更快。 我理解并表示您提出了 SIMPLIS 仿真。 感谢您的建议。 TI 团队是否有计划为 TPS55288-Q1设置 SIMPLIS 测试台? 我真的很期待这件事。

    BRS、
    成东运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    1.我能知道如何设置组件的温度系数吗? 所以我可以检查 TPS55288模型的内部组件是否与温度相关。

    2、是的、我们是针对 Simplis 做 Simplis 模型、但我不知道 Simplis 是否可以进行温度仿真、也可以调整无源器件的温度系数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    组件的属性编辑器选项可通过更改项目(如 TC1、TC2、公差或 PSpiceTemplate)进行调整。

    2、昨天我用 SIMPLIS 演示版本对其进行了测试、并且我看到温度扫描和 TC 变量可以进行调整。
      

    BRS、

    成东运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghyun:

    谢谢您的反馈、非常有趣、我以前没有使用过、只是好奇、您能向我展示上面的仿真文件如何设置 TC 以及如何获取仿真结果吗?

    您是否知道仿真文件的目标日期、因为我们尚未完成 Simplis 模型。

    BRS、

    布莱斯