This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 TPS62912RPUR、TPS7A9401DSC、TPS7A3301RGWT 的电源原理图审阅

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA699, TPS63710, TPS7A94, TPS62912, TPS62913, TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254348/schematic-review-of-power-supply-based-on-tps62912rpur-tps7a9401dsc-tps7a3301rgwt

主题中讨论的其他器件:TPS7A94TPS62912、OPA699、 TPS7A33、TPS63710

此 原理图审核请求与以下主题中所提供器件的建议相关

适用于照片敏感型应用的超低噪声电源链-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我已经完成了原理图、并正在寻找您的宝贵评论、以了解是否需要进行任何改进以实现更好的本底噪声。

尊敬的 ,   请查看随附的原理图 并提供您的宝贵评论.

谢谢

Shyam D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我可以和 LDO 交流、接下来请 Steve Schnier 谈一谈 TPS62912RPUR 设计。

    如果 TPS7A94 LDO 上的负载电流是恒定(直流)、则您可能希望略微增大 Vin。  2.5V 输出具有160mV 的余量、但这假设 Vin 和 Vout 具有理想容差。  考虑到 PCB 的容差和任何温度变化、您可能需要更高的电压。  例如、如果我们假设 Vin 和 Vout 的容差为1%、那么您将需要 Vin 具有2.75V 的典型电压、以防止 LDO 进入2.5V 电源轨上的压降。  5V 电源轨将需要大约5.25V 的输入电压、以防止 LDO 在5V 电源轨上进入压降。  根据 Vin 和 Vout 的实际容差、可进一步重新调整输入电压(以1%为例)。

    如果您预计这些电源输出端会出现高速负载瞬变、则可能需要增加 Vin、使其比 Vout 高500mV。 如果您没有高速负载瞬态、则可以忽略此建议。

    对于2.5V 输出
    NR/SS 电阻器应与165欧姆串联、以获得2.5V 电压(因此将 R126替换为2个串联电阻)。 您可能只需要1个 NR/SS 电容器、不是全部都需要4.7uF、但如果需要、可以将两者都安装下来。  R127应为12.4k、R123应为133k、这样 PG 阈值就为95%。

    对于5V 输出:
    NR/SS 电阻器应该是33.2k 电阻器与133欧姆串联以获得5V 电压(因此将 R137替换为2个串联电阻器)。 R138应为12.4k、R135应为280k、从而获得95%的 PG 阈值。

    负 LDO
    我对 Vin 和 Vout 有相同的反馈。  如果 Vin 和 Vout 的容差均为+/- 1%、您可能希望略微增大 Vin、这样就不会有进入压降的风险。  否则-2.5V 输出看起来良好。  5V LDO 需要更新设定点电阻器:您可以使用3.32k 和1.02k 或另一组您选择的值来获得-5V。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam  

    TPS62912正输出原理图的说明

    1、L2/L4需要遵循数据表中的建议表8-3

    2、可以保留一个 Cff 电流、并将其与上部反馈电阻器并联、默认为 NC。

    对于反相设计

    1、也可以保留一个 Cff 、该电容与上反馈电阻器 R141/146并联、 默认为 NC。

    2、按照 数据表中的表8-3选择铁氧体磁珠

    3、引脚1/4/5/7/10在铁氧体磁珠之前应参考 Vout、请参考 TI EVM 进行更改。

    TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 您还可以删除您的评论、以便在开始布局之前、我可以返回最终原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让 Steve 知道你的请求。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照我的建议更新61912 sch。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源轨正在为像 OPA699这样的高速(500MHz) TIA 供电、所以您关于增加输入 I 的建议应遵循、我是否可以在正负电源轨上保持2.85V 和5.35?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我仅考虑了数据表中的 L2/L4

    2.同时包含 CFF 预订

    3.如何为反相设计端接 PG ? 一个10K 电阻器对输出进行预滤波?,该参考设计有一些 FET,使其与正向监视信号兼容,我不会将 PG 用于任何监控, 但只是在调试是否建立了 PG 的时候,我会用10k 将其拉出来,以便对 Vout 进行预滤波? 是正确还是错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam  

    如果您不使用外部信号来控制 EN、则让 VIN 正常

    如果 PG 未用于监控、请将其保持悬空状态。

    其他人现在看起来很好。

    BTW、    对于布局设计、建议遵循 TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    正电源轨上的余量为350mV、您仍然可以看到非常好的噪声性能。  请参阅以下应用手册中的图7:

    https://www.ti.com/lit/ml/sbva099/sbva099.pdf

    我希望这对您有效。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    抱歉、我错过了负面的 LDO 评论。  根据 TPS7A33产品说明书中的图19、我认为您也会获得良好的性能、负电源轨上的余量为350mV。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定在反相模式下使能引脚未与 Vout 进行10K 连接? 您想说我们可以像在正常模式下一样对 VIN 执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      VIN 连接到 EN 引脚在一起对于您的情况应适用、因为您的 Vout=2.58V 较小且低于 VIN UVLO 阈值、当 VIN 下降时、它仍然可以正常断电、如果 VOUT 高于 UVLO、VIN 连接到 EN 在一起可能会导致断电问题、 因为 VIN 始终高于 UVLO 且使能也有效。

    VIN 厌倦了 EN 的另一个问题是、只要 VIN+VUVLO>VVIN、转换器就会在较低的 VOUT 下工作。

    如果您认为上述两种影响都可以接受、则 VIN 和 EN 直接轮胎应可以接受。

    如果不是、您可以按照 TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南 中的说明添加电平转换器以控制使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为正负 LDO 建议合适的反馈电阻器网络 R1和 R2

    我曾尝试使用 Webench、但由于 Webench 不允许输入电压和输出电压、因此出错、指出存在限制问题。

    另外我对选择 Vref 感到困惑、感谢您的帮助。

    1.负5V 输入-5.35v、我已经考虑为 R1、R2或

    2.负2.5V 与输入-2.85v ,我已经考虑使用 154k 和133k 用于 R1 , R2或

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    附件是我的最后一个电源部分、我希望我不会错过任何内容 e2e.ti.com/.../psu_5F00_portion.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为62912、现在看起来不错。

    顺便说一句、建议使用不同主题的 P/N、以防错过您的问题、因为 TI 具有不同的产品系列以提供不同的生产支持。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否评论一下电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @、请支持人员查看 LDO 问题。

     

     恳请提醒注意 、  根据 TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南中的表格1-8、请检查电流限制可能涵盖您的系统-2.85V 和-5.35V 要求

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    LDO 看起来很好。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     能不能详细说明您的意思?  下面是我的要求图表

    极性 电压 负载电流
     + 2.5 400 mA
     - 2.5 400 mA
     + 5 620 mA
     - 5 330 mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     和  所有这些尝试都是为了选择低噪声 DCD 和 LDO 以确保我的电路具有更小的噪声、您能告诉我现在如何处理接地吗?在我的原理图中、我为所有的运算放大器保持一个模拟接地、 如何将其与电源接地分离、您好吗?为我的运算放大器电路推荐良好的接地方案?如果您可以将消息发送给我、我想将我的完整原理图分享给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、对于正 Vout、Iout 是电感器电流的平均值、但对于负 Vout、Iout 不是电感器电流的平均值、因此我们需要根据 IL、IPP ...来检查最大电流能力、IBB 参考设计文档中对此进行了详细说明。

    对于 sch 的电压、-2.5V 似乎应为-2.58V、-5V 应该为-5.35V、对吧? 电流应该正常、并由62912提供支持。

    还有一个问题是、如果使用12V 至-5.35V、则裕度太大、因为 VIN/EN 额定值将高达12-(-5.35)=17.35V、如果考虑 VIN 和 VOUT 的容差、则会更糟糕。 是否可以使用+5V 而不是12V 来传输到-5V?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢... 发生这种情况是因为 EN 连接到 VIN? 不过、我未超过 VIN 限值

    如果是导致问题的引脚 EN、为什么我不能使用一半的分压器来启用 EN?

    从你的评论,我觉得只有 EN 是现在的问题和62912可以满足当前的要求,或者你想让我替换为62913 ? 因为它们是引脚兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    否、它与 EN 是否与 VIN 无关、 而且 VIN/EN 具有相同的额定电压能力、因为 IC 的基准电平现在为-5.35VOUT 而非0V Gound、因此 VOUT VIN 和 GND 需要承受 VIN-(-VIN)=12+5.35V。如果 VIN 可更改为5V、则 VIN 和 EN 仅处于5+5=10V 额定值。 与17V 建议值相比有足够的裕度。

    电流能力现在可以正常、问题在于额定电压、对于 VIN 和 EN、62912的额定值与62913相同。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 照片敏感型应用的超低噪声电源链-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛所示、如果我再添加一个 DCDC、该器件将降低效率并增加板热量。 

    我会继续使用  TPS63710 ,但它没有输出滤波器的方法,我可以  在当前的62912设计中替换 TPS63710吗? 我应使 LC 滤波器保持一致、并使用 TPS63710替换62912   

    不是引脚对引脚、而是设计 TPS63710 、后跟 CLC 滤波器方法、然后是 LDO

    请让我知道可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、似乎63710适合您的应用、对于 LC 滤波器、建议您使用 TPS63710提交新主题以供产品线工程师审查。

    裕昌