This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:高静态电流>VIN 为3.8V

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259515/tps62840-high-quiescent-current-vin-of-3-8v

器件型号:TPS62840

大家好!

我在使用 TPS62840的电路板上有一个有趣的问题。 当电池处于标称范围内时、静态电流很好、但是当它达到3.8V 以上时、静态电流会显著增加。 这是否会是与所涉及的电感器发生谐振的问题?

硬件/原理图文件如下: https://github.com/circuitdojo/nrf9160-feather

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    您能否断开负载上的所有元件、并检查 静态电流是否仍显著增加到3.8V 以上?

    谢谢。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Louis 的回应。 我给它一个机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    我移除了 TPS62840并进行了从3.6V 到最高5V 的扫描。 电流保持在1.1到1.5uA 之间

    在输出端、我将板置于静态、3.3V 时消耗6uA。

    然后、我将该器件放回并在3.3V 至5V 的范围内扫描 TPS62840的输入电压、结果如下:

    电压 电流(uA)
    3.3 6.9
    3.4 7.69
    3.5 7.1
    3.6 6.23
    3.7 6.01
    3.8 6.25
    3.9 7.24
    4 15.64
    4.1 33.21
    4.2 60.58
    4.3 97.13
    4.4 147.05
    4.5 202.31
    4.6 264.74
    4.7 333.34
    4.8 407.44
    4.9 487.48
    5 571.56

    TPS62840驱动的负载与上述负载相同。 您可以看到、它相当一致、直到达到3.9到4V 之间。

    在此提出任何见解都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您提供深入的反馈。

    如何 测量静态电流?

    您能否探测使能引脚(EN)?

    另请探测开关节点(SW)、以查看在扫描过程中器件退出100%模式运行的输入电压。

    此外、您是否测试了不同的电路板和/或不同的 TPS62840 IC、以确保不仅仅是一个有问题或有缺陷的芯片?

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    感谢您的回复!

     您如何测量静态电流?

    望远镜拍摄的照片。 我将从 Agilent E3645A 馈送它。

    您能不能探测使能引脚(EN)?

    当然可以。 我们会回来给您。 我确实有一个100k 的上拉电阻、因此它的默认状态为 on。 一旦输出正常、内置下拉电阻器应该会断开? 即使它仍然启用、指数用电量也与可能的电阻分压器电流不完全匹配。

    请同时探测开关节点(SW)以查看设备在进行扫描时在何种输入电压下会退出100%模式运行。

    好的。 我没有高阻抗探头、因此越过手指就不会对开关产生太大影响。

    此外,您是否测试过不同的电路板和/或不同的 TPS62840 IC,以确保不仅仅是一个有问题或有缺陷的芯片?

    它应用于该设计的所有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能探测使能引脚(EN)?

    下面是我的 Saleae 以10ms/s 的速度运行、每61ms 有一些有趣的脉冲的屏幕截图。 这时输入电压为5V。 此处为3.6V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我正在使用的板上获取该部件、并将其放置在 EVM 上。 在整个范围内表现良好。 这是一种奇怪的设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我注意到、在 EVM 中通过直接接地的方式设置了 STOP 引脚。 我知道它有一个下拉电阻器、但这可能是问题的根源吗? 除此之外、我能想到的唯一一个因素是电感器以及输入/输出端电容器的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我认为 STOP 引脚 可以保持悬空、但您可以 将其接地以检查它是否可以解决该问题。

    我不认为是输出 LC 滤波器。 也就是说、如果可行、您可以使用 EVM 的电感器和输出电容器来测试电路板。  输入电容器也是如此。

    如果上述操作无法解决问题、我们来 排除问题是发生在输入还是输出上。

    1. 请 完全断开降压稳压器的负载并检查静态电流消耗。
    2. 然后进行相反操作、即重新连接负载、但切断输入轨上的所有元件:移除 VSYS 连接(从 EN 和 VIN 上)并在外部为这两个引脚供电、例如通过工作台电源。 再次检查电流消耗。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 停止引脚 可以悬空,但您可以 将其绑定到接地以检查它是否解决了问题。

    在 EVK 上尝试过。 没有区别。

    我不相信它是输出 LC 滤波器。 也就是说、如果可行、您可以使用 EVM 的电感器和输出电容器来测试电路板。  输入电容器也是如此。

    现在尝试一下。 没有区别。

    如果上述 问题无法解决,则让我们对问题是发生在输入还是输出进行故障排除。

    接下来我将尝试这些。 谢谢