This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:保护电气容差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263792/bq40z50-protection-electrical-tolerances

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ4050

您能否评论一下用于测量电压和电流以实现保护功能的电量监测计 BQ4050和 BQ40Z50电气容差? 例如、电量监测计测量到 VCELL = 3650mV。 预期的测量范围是多少(即+/- X mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    对于基于固件的保护、ADC 是限制因素、您可以参考 ADC 规格的数据表。 对于采用不同保护措施的硬件过流、您也可以在数据表中参考、但它是基于比较器的保护。 您是否只谈论固件保护?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、在设置准确的 UVP 和 OVP 截止电平时、似乎是增益误差、而增益误差漂移将是主要的误差源?  

    如果我们将 OVP 设置为3650mV、容差是多少?  我们感到困惑-如果 ADC VREF = 1.225V、它如何测量高于此值的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    当在固件中设置 ADC 增益时、增益误差主要从校准过程中消除。 校准后基于电芯的电压测量值通常在几 mV 以内。 电池组顶部将是电芯级时间和电芯数量产生的误差、因为有一个与输入相关联的 K 值比例因子、用于将它们分为 ADC。

    此致、

    怀亚特·凯勒