This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在恢复多个 I2C 通信故障后、无法将警报状态[FULLSCAN]设置为1

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266064/bq76952-bq76952-after-multiple-i2c-communication-failures-have-been-restored-the-alarm-status-fullscan-cannot-be-set-to-1

器件型号:BQ76952

您好

根据 BQ76952的客户测试、当使用 BQ76952进行 I2C 通信时、主机是 STM32F103、  I2C 通信故障已多次手动发生。

在 i2c 通过9个 SCL 返回通信后、通过逻辑分析器可以看到、CC2Current 信息可正常读取、但在读取 AlarmStatus 时无法读取。

无法在 FULLSCAN 标志设置为1的情况下读取数据。  这是偶然发生的。

出现此问题的原因是什么?

谢谢

星形

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能提供一些澄清吗?

    客户是如何导致通信故障的?

    设置 FULLSCAN 标志(0x62 [7])时,它们是否无法从器件中读取任何数据?

    您能否提供逻辑分析仪的图像来显示此行为?

    此致、

    马克斯·韦博肯