This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63807:Vo=5V 时输出电压调节与输出电流间的关系

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63807, TPS63805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264625/tps63807-output-voltage-regulation-vs-output-current-when-vo-5v

器件型号:TPS63807
主题中讨论的其他器件: TPS63805

大家好、

Vo=5V (MODE=LOW)时是否有输出电压调节与输出电流之间的关系图? 我想查看 TPS63807的稳压和 TPS63805的稳压。 在数据表中、仅规定了3.3V 的情况。  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto:

    抱歉、我没有找到基于5V 输出的数据。 我想您可以把该图作为参考。

    我可以做一些工作来确认、但请预计会有很大的延迟、因为本周我正在处理一些紧急情况。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO-SAN:

    感谢您的答复。 有没有任何方法可以通过 WEBENCH 对其进行仿真?

    您认为当 Vo=5V 时图形与 Vo=3.3V 时图形相似?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto:

    我没有尝试使用 WEBENCH、但我认为它应该不够准确。

    是的、我想您可以将 Vo=3.3时的图形作为参考。

    此致

    陶氏