This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:时序控制容差

Guru**** 2387150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266208/tps659037-tolerance-of-timing-sequencing

器件型号:TPS659037

TPS6590379上每步进的最小时序和最大时序时间是多少?  我 在一个应用中 使用3.3V 输入电压为 PMIC 供电、并且使用负载开关绕过 LDO1、SMPS9和 LDOUSB、以便为通常由这些稳压器供电的3.3V 负载供电。  我希望确保负载开关上的软启动时间和放电时间不超过下一个序列。

应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf 提到每个序列步骤550us、但没有给出容差。  另外、在 E2E 帖子"e2e.ti.com/.../tps659037-off2act-power-sequence-timing" 中提到了其中一个序列步骤、约为900us。  因此、我需要对序列时序进行一些澄清、尤其是关于 LDO1、SMPS9和 LDOUSB 方面。  我将使用 LDO1和 LDOUSB 的输出来启用与这些电源轨关联的负载开关、并使用 REGEN1来启用绕过 SMPS9的负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

      您是否希望它与系统时钟的容差(+/-10%)有关?

    谢谢!

    菲尔