This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反馈感应引脚在降压转换器中的正确放置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262493/the-correct-placement-of-feedback-sense-pin-in-buck-convertor

主题中讨论的其他器件:TPS548A29

您好!

我们是需要将降压转换器的反馈引脚保持在电感附近、还是可以将其保持在负载附近以便进行更好的电压调节以避免直流压降。  
对它有什么约束吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然器件会因其特定设计而异、但通常、反馈/输出电压感应引脚可以在初级滤波电容器之后沿着输出端连接任意位置。 输出电压检测点离负载点越近、直流调节就越准确、因为更高的电流将增加分布/迹线损耗。

    当输出电压检测点远离电感器/本地输出电容器放置时、 并且输出电压检测点/器件的输入端有额外的远程输出电容器由转换器供电、 为电容器反馈路径添加一个位置可能有用、因为该位置是从电感器附近的本地输出返回到反馈、以便电源路径中寄生电感引入的极点、 可以通过本地感应来补偿遥感点处的输入电容。

    如果降压转换器使用相同的电压为一个平面或多个器件供电、则可能需要感测几个点的平均输出电压。  执行此操作时、应使用具有小但有限电阻的单独反馈布线连接每个所需的检测点以对这些点求平均值、在将这些检测点路由回反馈检测引脚之前由这些检测点的倒数进行加权。  例如、在供电器件上、来自本地输出端的100 Ω 电阻器和来自远程连接的10 Ω 电阻器会将输出电压调节为本地电压的大约9%(10/110)和远程电压的91%(100/110)。  Ω 3个10k Ω 电阻器将反馈检测点连接到在输出端运行的3个器件中的每一个将调节其平均电压、从而根据每个器件的分配损耗、允许使用略高的器件和略低的器件。

    一些器件还将提供"遥感"、其定义通常是允许在负载感应输出电压和接地电压、而不仅仅是感应输出电压、这可以减少接地返回电压的压降影响调节。

    有关输出电压检测的具体限制、请参阅用于实现降压转换器的器件的设计文献、某些器件或控制拓扑可能对输出电压检测具有特定的限制、并需要输出电压检测的特定放置或布线。  应始终将器件文献中的特定指导视为优先于一般指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这意味着我可以将反馈引脚放置在靠近负载 IC 引脚的去耦电容器附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    "反馈引脚"通常是 IC 的一部分、但与输出的连接(通常通过电阻器进行)通常可以靠近负载 IC 的去耦电容器进行连接、是的。

    您是否想到了特定的电源器件?  如果我知道我们正在讨论的具体器件、或许我能够提供更多详细信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将使用 TPS548A29RWW 来生成12V 至1.2V 的电压、该电源轨连接到具有铁氧体磁珠串联的主处理器、由于引线电阻和铁氧体磁珠的 DCR 的压降超过负载的允许容差。 这就是为什么我需要确认是否可以将该 SENSE 引脚放置在铁氧体磁珠之后并靠近负载放置、以提升源极侧的电压、从而保持负载上允许的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是为什么我需要确认我们是否可以将此检测引脚放置在铁氧体磁珠之后和负载附近以提升源侧的电压以保持负载上允许的容差。

    如果这是你的推理,为什么你以前没有提到?  

    通过在负载处添加额外的局部旁路电容、将铁氧体磁珠的电阻和电感添加到反馈环路内的电源路径上、并在磁珠之后使反馈网络的频率响应复杂化、添加1-2个额外极点和相位滞后。  在不采取额外措施来解决反馈的情况下、这通常足以使环路不稳定。

    使用中等(10个-50Ω)电阻器将反馈分压器连接到负载 IC 芯片的输出端。  将一个电容器连接到电容器的本地输出端、在电感器旁边和铁氧体磁珠之前。

    要确定电容器的大小,请将 π 串联电阻到负载点的穿越频率设置为小于或等于铁氧体磁珠穿越频率的1/2 (其电感可能必须根据频率下的阻抗进行计算),  (1 /(2 *π* L * C)),这样,在铁氧体磁珠和远程电容之前,环路转换到局部控制会引入过度滞后。

    这将使 TPS548A29能够在补偿额外的 IR 压降的同时仍保持稳定性。