This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:IC 在整个温度范围内的可靠性

Guru**** 2511805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263032/tps564247-reliability-of-ic-over-complete-temperature-range

器件型号:TPS564247

我将 TPS564247用于我们的应用。  

通常、IC 结温远低于限值、但在最坏的情况下、IC 的热结温可以上升到高达124摄氏度。

长时间在124摄氏度的高温下运行 IC 是否会影响继电器性或寿命?

根据数据表、建议的工作结温为125度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哈利很快就会回答这个问题。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    绝对最大工作结温范围、TJ 为-40 ~ 150℃。  ~工作结温 TJ 为-40 125℃。如果在建议之外但在绝对最大值范围内使用、器件可能不会完全正常工作、这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能、并缩短器件寿命。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您是否在建议的整个温度范围内计算过任何预期寿命?

    根据经验法则、我看到 温度每升高10-15摄氏度、半导体寿命就会缩短一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我需要检查、稍后向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    供您参考。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TPS564247DRLR&cpn=&partNumber=TPS564247#resultstable

    此致、