Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24074、
很抱歉有这么多问题、但我想再次确认一下 BQ29700的零伏充电。
我的电池保护电路看起来像这样、

电源部分的其余部分看起来

我的电池制造商拥有 UN38.3和 UL 认证的电池、但仅具有内置保护电路。 这些电池以"运输模式"交付、可在连接充电器之前将电压钳制在大约0.5V。
查看 BQ29700的数据表、看起来零电压充电实际上在0.75V 以下被禁用。 我认为这可能是个问题。
如果我在电池处于 运输模式时通过 BQ27074和 BQ29700连接 USB 电源为电池充电、BQ24074 + BQ29700是否能够使其退出运输模式?
再次感谢您的帮助
-杰森