This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 电压环路补偿

Guru**** 2536330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265207/ucc28064a-ucc28064a-voltage-loop-compensation

器件型号:UCC28064A

您好!  

您是否还可以进一步了解电压环路补偿公式(第9.2.2.11节)的推导过程? 我正在尝试了解 Rz、CZ 和 CP 选择背后的逻辑。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了电压放大器的公式、看起来它们设置了跨导放大器的 Rz 来衰减 Bulk 电压下的120Hz 纹波。  通过了解放大器 GM 和分压器对 Vsense 的反馈、他们实现了这一目的。  然后、使用 Cz 在线路频率的1/5处放置一个零点、使用 Cp 时、极点在开关频率的1/2。

    体中看到的2X fline 是导致三次谐波失真的主要原因。  使用电压放大器反馈来 减弱恒压纹波电压的影响并不少见。  使用此技术通常会以10Hz 至20Hz 的频率穿过电压环路。  但是、如果您愿意、始终可以使用网络分析器对其进行微调。

    此致、