This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:TPS74501PDRVR 功率耗散

Guru**** 2384230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265608/tps745-tps74501pdrvr-power-dissipation

器件型号:TPS745

团队、

客户对我们的 TPS74501PDRVR 很感兴趣、但想知道 功率损耗(Pd)、 额定电压和 额定电流、因为他们发现很难通过数据表获得答案。 您能帮助提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    最大功耗(Pd)将取决于客户的环境温度(Ta)及其 PCB 布局的热耗散(Rja)、使得 LDO 结温(Tj)等于125°C。 计算公式为 Jedc=(Tj-Ta)/Rja、如果我们假设与 数据表中列出的 Pd 高 K 散热相同、那么该公式简化为 Jedc= Pd (125-Ta)/80.3。

    因此、我们不指定最大功率耗散、以便根据客户的情况为客户提供最大的灵活性。  

    我们还 θja 了应用手册、其中说明了热耗散(RJA)如何受电路板布局的影响、并表明使用优化的 PCB 布局、我们数据表中列出的 Δ C 可以降低35%-55%。https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    额定标称电流为1A、额定输入电压为6V。 这里规定了更高的电流限制和绝对最大电压、但这些限制和电压旨在防止超过额定电流和电压。