This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:REF35可用作多个运算放大器的基准电压。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA851, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264078/ref35-ref35-can-be-used-as-a-reference-voltage-for-multiple-op-amps

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件:INA253INA851

您好、TI!

我的设计采用16通道电流感应、采用 INA253 电流感应放大器和 INA851仪表放大器、这两种 IC 都需要 VREF 2.5V。

可以使用单个 REF35为多个运算放大器提供基准电压?  

如果有的话,你能建议任何替代方案吗?

谢谢。此致、

文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您能否提供您的电路的方框图、以便我更好地解决您的问题?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    我的单通道电流检测包含一个 INA253和一个 INA851。 对于这两种情况、我都需要提供基准电压。  

    如上所述、我有16个电流感应通道、

    此致、

    文卡特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    REF35的输出电流为+10mA 至-5mA、如数据表中所述。 可以使用单个 REF35为多个运算放大器提供基准电压、 但您需要密切注意 REF35需要拉取或灌入的电流大小、并确保它处于我在前面提到的范围内、如数据表中所述。 同样、这取决于 REF35必须拉取或灌入的电流大小。

    在查看 INA253和 INA851的数据表时、我在没有更多信息的情况下不确定您是如何使用 REF35的、因为这两个数据表都提供了可能以不同方式使用电压基准的应用信息。 为了给您更可靠的回答、我需要详细了解您的电路配置方式。  

    如果需要更多电流、需要考虑的一点是根据您的电路配置缓冲 REF35的输出。 如果您有任何其他愿意分享的有关您的电路的信息以及有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    杰克逊