请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61010 主题中讨论的其他器件: TPS61020
您好
我们一直在使用 TPS61010直流/直流稳压器为3V 器件供电。
升级有源器件(浪涌电流发生变化)后、TPS61010下降得过低。 有任何改进此行为的建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.